This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:以更高频率>200Hz 输入正弦波时记录的瞬时振幅波形

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1544471/ads1291-instantaneous-amplitude-logged-waveform-when-input-a-sine-wave-in-higher-frequency-200hz

器件型号:ADS1291


工具/软件:

尊敬的先生/女士:

我们目前正在使用设计一个系统 ADS1291 典型系统要求。 在测试过程中、我们使用了 RIGOL DG1032 波形发生器 生成正弦波信号 (5mV 、0.5Hz 至 500Hz )。

我们观察到、在较高频率(高于 200Hz)下 、正弦波开始出现 调幅效应 、类似于 包络失真 低频信号的耦合 1.4Hz 至 1.5Hz  、如下图所示。

您能否说明导致这种包络式失真的原因?
我们怀疑它可能与波形发生器或与 ADS1291 输入配置的交互有关、但非常感谢您的见解。

感谢您的支持!

BR
Joe


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    ADS1291 的采样率是多少? 您是否可以共享寄存器配置地址||数据?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复!

    我们将 PGA 增益设置为 4、并将采样率配置为 2kSPS 。 系统会附加相应的配置文件以供您参考。

    我们还直接探测了输入级的信号、并确认此时不存在振幅调制、从而有效地排除了波形发生器或硬件前端设计的问题。

    此外、我们还通过调整 PGA1N 和 PGA1P 之间的 C FILTER(最初为 4.7nF)进行了实验、以确定该问题是否可能是由于较高频率的混叠折入较低的频率所致。 但是、更改电容值并不有助于解决失真问题。

    我们现在正在考虑 sinc 3 数字滤波器是否会导致该行为。 根据数据表、500Hz 正弦波输入只应出现大约–3dB 的衰减、因此理论上它不应该导致该问题。

    您对此有任何见解吗?   在我们的用例中、将采样率提高到 4kSPS 或 8kSPS 是否可能有所帮助?

    谢谢!

    此致、
    Joe



    e2e.ti.com/.../ADS1291_5F00_MP01.ce2e.ti.com/.../ADS1291_5F00_MP01.h