This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:I2C 地址选择

Guru**** 2996220 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1544538/tla2528-i2c-address-selection

器件型号:TLA2528


工具/软件:

你(们)好

我对 ADDR 引脚有疑问:

在引脚说明中、我发现该引脚可以连接到 GND

但在 “I2C 地址选择器“部分中、此配置 (R2 = 0/R1 DNP) 似乎无效

如果 ADDR 引脚连接到 GND、会发生什么情况?

此致
返回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reto:

    当 ADDR 引脚接地时、TLA2528 会响应 0x10 地址。 我在硬件中验证了这一点。

    此致、
    Joel