This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336-Q1:"锁定"

Guru**** 2948450 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3336-Q1, AMC3336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1542521/amc3336-q1-locking

器件型号:AMC3336-Q1
主题: AMC3336 中讨论的其他器件

工具/软件:

下午好、  

我使用 AMC3336-Q1 测量电机控制器直流输入总线(范围为 0-1000Vdc)。 当电机控制器在最大电流的 20%至 30%(I_Max = 150Apk) 下运行时、AMC3336 会“锁定“:

  • 已报告可实现的距离。 在本例中、报告的电压为 1282.9V、相当于~30,518 个计数。
  • DIAG 线路被设置为 1
  • 触发了过压跳闸

唯一的恢复方法是完全重启下电上电。 在下电上电后、IC 恢复正常运行。

由于以下原因、DIAG 线路可设置为 1:

  • 断电
    • 我在引脚 3 和 8 之间进行了测量、在开关频率 (40kHz) 下、电压在 4.3Vdc 和 2.3Vdc 之间产生振铃
  •  IC 高压侧调制器与低压侧数字接口之间缺少数据

数据锁定是我以前在这些部件上从未观察到的行为。

这是原理图



感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    您是否有遇到此“锁定“行为的输入和输出的示波器快照? 您能更详细地描述一下这种行为吗? 数据是否停止更新?

    为了说明我正确理解这种情况、您已将此电路设计为测量高达 1000V 的电压、在 1282.92V 的电压下、您看到放大器“锁定“了吗? 请告诉我您的意思是不同还是您看到了其他情况。  

    在正常运行期间、diag 引脚应处于高电平:

    您指的是什么过压跳闸、以及您的系统将过压设置为什么?  

    请告诉我、以便我能更好地提供建议。

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    如果可能、您还能分享布局吗? 请让我知道、谢谢。

    您可以将其与链接的应用手册中的布局进行比较。 快速测试可以将引脚 2 直接连接到引脚 8、并查看问题是否解决。  

    衰减 AMC3301 系列辐射发射 EMI 的最佳实践(修订版 A)

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、  

    感谢您的帮助、很抱歉您稍后回复。
    我们得出同样的结论。 几天前、我意识到  U4 的引脚 8 和 2 之间的布线形成了一个易受电气噪声影响的环路。  

    我将引脚 2 和 8 短接在一起、“锁定“行为消失了。   

    感谢您抽出宝贵的时间与我一起工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    很高兴您能找到解决方案!

    此致、

    Eva