This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:申请 ADC12DJ5200RFEVM 的 GUI 源代码

Guru**** 2812895 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545261/adc12dj5200rfevm-request-for-gui-source-code-for-adc12dj5200rfevm

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
Thread 中讨论的其他器件: ADC12DJ5200RF

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在使用 ADC12DJ5200RFEVM、希望申请评估模块随附的 GUI 软件源代码。

我们的目标是开发一个可以直接配置 ADC 的基于 PC 的定制应用程序。 访问现有的 GUI 源代码(或者至少访问初始化脚本,寄存器配置序列和使用的通信协议)将对加快我们的开发非常有帮助。

如有可能,请分享以下内容:

  • GUI 使用的源代码或脚本引擎

  • GUI 中用于 ADC 配置的 SPI 寄存器映射

  • 有关命令结构或寄存器初始化流程的任何文档

这种支持将帮助我们构建直接的自动化接口、作为模块的一部分、从主机 PC 控制 ADC12DJ5200RF 更大的系统集成。

提前感谢您的帮助。

此致、
Kowshik R.
Delel Technologies Pvt. Ltd.高级工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    GUI 位于 LabVIEW 中。

    此致、

    Geoff