This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1282:DAC1282IPWR

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545196/dac1282-dac1282ipwr

部件号:DAC1282


工具/软件:

我使用 DAC1282IPWR 进行 24 位直流模式 运行。

初始化过程如下所示:

1.接通电源

2. 1,000,000 个时钟后、RESET 信号变为高电平。

3.设置 SPI 寄存器值:

   地址 0 -> 0x01  

    地址 1 -> 0xFF

    地址 2 -> 0x00

    地址 3 -> 0xFF

    地址 4 -> 0x00

    地址 5 -> 0x00

    地址 6 -> 0x80

在 VOUTP 引脚处有很大的噪声模式、如下所示  

当我设置地址 0 -> 0x00(正弦模式)时、我的正常正弦波模式噪声非常低。

如需在直流模式下删除以下噪声图形、请推荐我使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Jonghu Ju、

    欢迎来到 TI E2E 社区!

    DAC1282 具有大约 200mVpp 的噪声和大约 8kHz 的基频。  这是 ADC 的正常行为。  该器件旨在与具有大约 420Hz 数字滤波器带宽的高精度 Δ — Σ ADC 配合使用。

    如果您要将此 DAC 用于通用应用、则需要添加模拟输出滤波器。  首先、确保包含输出电容器、因为它们提供了使用 1nF C0G 陶瓷电容器的第一级滤波器。

    您可以按如下所示添加一个额外的差分输出滤波器、以进一步降低 DAC 输出噪声。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用