This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:是否有适用于 ADS131M08EVM 的本机 Altium 设计文件?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08EVM, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1535479/ads131m08evm-are-the-native-altium-design-files-available-for-the-ads131m08evm

器件型号:ADS131M08EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADS131M08

工具/软件:

您好:

是否有适用于 ADS131M08EVM 的原生 Altium 设计文件?

我同时查找原理图和布局文件、并找到评估板的用户指南.pdf、但 ADS131M08 的数据表还不够。

提前感谢。

此致、
Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davy:

    您想要 EVM 设计文件的目的是什么吗? 该 EVM 仅用于评估 TI ADC。

    编辑: EVM 的光绘文件是否适合您?

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、我想在设计中使用原理图和布局。  Gerber 难以重复使用。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davy:

    Gerber 文件只是我们可以与您分享的设计文件。 该 EVM 实际上很简单、如果您可以自行设计且有任何问题、我可以为您提供支持。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale。  它使用多少层?  选择了两个软件包中的哪一个?  请发送 Gerber 和 NC 钻孔文件。  谢谢你。

    此致、

    Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davy:

    它是 4 层板和 TQFP 封装。 我会尽量发送给你下周,因为这个星期的假期。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、您是否能够找到 ADS131M08EVM 的文件?  提前感谢。  最好的、Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davy:

    感谢您的提醒。 我正在检查如何正确地与您共享它。 我很快就会回来。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davy:

    请参阅随附的 zip 文件。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  您是否有一个 可以为该项目共享的 IPC-356 Netlist 文件 (*.ipc)?   在 Altium 中、将 Gerber 转换为 PCB 需要用到它。 谢谢 Dale。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有可导入的示意图文件? (就像一个扩展名为.DSN 的计算机一样)  谢谢 Dale。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davy:

    这是我可以共享的唯一文件或信息。 原理图可 在 ADS131M08EVM 用户指南的图 24 中找到、您可以也可以根据用户指南中的原理图自行在 Altium 中绘制。

    BR、

    Dale