This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE782H1:AFE782H1 评估板电路

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE782H1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545107/afe782h1-afe782h1-evaluation-board-circuit

器件型号:AFE782H1


工具/软件:

在 AFE782H1 评估板电路中、IC 的 HART 输出通过 C12、R14 形成 LPF、其截止频率为 338.7Hz、但 HART 信号频率为 1200hz 至 2200hz、然后信号将衰减。

您能解释一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doudu,


    从 MOD_OUT 引脚来看、这是一个高通滤波器、而不是低通滤波器。 此滤波器会阻止直流电并将调制器信号容性耦合到进入环路的电路。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    是的,你是对的,我只是被忽视了