This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18EVM-PDK:THD % Actual 与 Tested Mismatch

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18EVM-PDK, ADS127L18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1541404/ads127l18evm-pdk-thd-actual-versus-tested-mismatch

器件型号:ADS127L18EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件: ADS127L18

工具/软件:

我希望读这篇文章的人都做得好!

测试 ADS127L18EVM-PDK 评估模块。 使用用户指南中的步骤设置(6V、0.5A 外部直流电源)。 直流电源是单个信号、而不是差分信号、因此未使用的输入信号引脚 (CH0_N) 通过导线和焊料接地。 即使在使用失调电压和增益变化进行校准后、ADC 测试也显示 THD %。

具体而言、对于失调电压、首先使用=满量程基准电压/2^位#计算 LSB。 那么 LSB offset =失调电压误差 V/计算得出的 LSB。 然后、我四舍五入为整数、并转换为二进制、然后放入寄存器 CH0_OFFSET0_REG。  这使失调电压从微伏降低到纳伏。 数值计算:LSB= 2.5V/2^24 = 0.298 微伏。 ->偏移误差= 8.75 微伏/0.298 微伏= 29。 然后转换为二进制-> 11101、并输入到最低有效寄存器偏移中。  

对于增益校准、只有 2.5V 基准电压可用、因此为了避免削波、使用了来自 sig 发生器的 1.01V 至未接地引脚。 预期位输出=(1.01V/2.5V)(16777215)= 6777995、实际位输出=(1.023068V/2.5V)(16777215)= 6865693。 然后找到正确的校准值= Expected / Actual * 400000h =(6777995/6865693)(400000h)= 00111111001011101010111001、该值在通道 0 的三个增益校正寄存器两端输入。  

在所有这些变化之后、谐波失真仍然远高于数据表规定的失真、基础频率的谐波非常明显、这仅会出现在此 ADC 上、而不会出现在我们的示波器上。 输入的信号是 1kHz 的正弦波、Vpp 为 2.44V、偏移为 0.625V。如果您可以深入了解校准是否会引入谐波、或者是否有其他方法、敬请期待!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liam、

    校准值与 THD 性能无关。  您可以将这些值保留为默认值、但仍将获得相同的交流性能结果。

    连接单端源时、THD 会下降约 10-15dB。  差分输入可抑制二阶谐波;但单端连接将包括来自信号源和 ADC 的二阶谐波。

    这很可能是来自信号源的噪声。  我们使用噪声极低的精密音频源 (Audio Precision 2700 或 APx555) 来测试和测量这些器件上的 THD。  如果电缆和连接器没有很好地屏蔽、您也会得到与测量结果类似的不良结果。  在这些测试中、我们通常使用 BNC 转 SMA 电缆。  如果电缆和连接良好并使用低噪声源、EVM 的测量值通常约为–115dB 或更低。

    1kHz 信号源使用什么?

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith、

    对于我的信号生成、我使用的是 Agilent 33520A 任意波形发生器。 对于电缆和连接、我使用 BNC 转 SMA 电缆、特别是 FLC-1.5 英尺-SMSMSM+。  

    感谢您让我了解我需要注意的校准值/单端注意事项!

    谢谢、  

    Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liam、

    我的实验室里有两台 33520A AWG;非常适合精密频率应用的发电机。  但是、此发生器的宽带噪声和失真远高于 ADS127L18。  由于信号源噪声远高于 ADS127L18、因此您可以有效地测量源的噪声、而不是 ADC 的噪声。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的帮助!