This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8863:焊接问题

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545576/ads8863-welding-issues

器件型号:ADS8863


工具/软件:

ADS8863IDGS\MSOP10
在使用该芯片期间、发现了以下异常情况:
1. SPI 通信不工作;
2.非线性数据收集;
经过调查、我们发现使用回流焊的芯片基本上没有问题。 使用手动焊接时、电路板出现问题的可能性很高、因此我们怀疑此类损坏是由焊接温度过高引起的。
手动焊接的温度在 350 度左右,但在相同的条件下,没有发现板上的其他芯片有问题。 请帮助分析原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    感谢您的发布。 我认为最高回流焊温度为 260C:

    如果 ADS8863 封装中湿度过高(即存储在潮湿环境中)、如果焊接温度过高而未预烘烤器件、也可能会导致损坏。

    此致、

    Samiha