This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332:对不够的 Tsu5 产生影响

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1542256/ads8332-impact-on-not-enough-tsu5

器件型号:ADS8332


工具/软件:

您好的团队、

我的客户在使用 ADS8332 时遇到了一些问题。 他们在 VA=5V 下使用这些器件、并发现在某些用例中、Tsu5 不能>=10ns:

1、采用 30M SPI 的项目 1、Tsu5=7.5ns

2、项目 2、带 25M SPI、Tsu5=9.75ns

当有一个较小的 Tsu5 时,可能会发生什么情况,有任何方法来避免这种情况?

此外、LSB 后的 0 意味着什么? 是指 LSB 之后的无效 0s 数据?  

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    感谢您的发布。 您能否在帖子中输入客户的身份及其申请?

    让我与设计团队核实 t_SU5 时序、然后返回给您。

    是的、在输出有效数据后、SDO 上会显示 0。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    已更新了帖子注释。 请告诉我是否有任何关于 t_SU5 时序的反馈、谢谢。

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    谢谢! 如果建立时间 (t_SU5) 不够、则可能错过最后一位。 客户使用的采样速度是多少? 它们使用什么模式? 如果这些位使用手动触发模式、那么应该可以不满足设置时间、因为最后一个位为“0",“,可以、可以忽略这些位:

    但是、如果客户使用自动触发模式、则可能会错过 TAG0 位(如果启用)。 在这种情况下、用户可能会尝试减慢一个位、因为这会增加 t_SU5 允许值、并且可能会停止缺少 TAG0 位。 或者、他们可以使用 tag1 和 TAG2 尝试并解码 TAG0 是什么。 由于标签位表示输出的通道数据、第一次 Tag1 变为“1",“,这、这可能有助于估计通道为 010 =通道 4、这意味着最后四个数据输出用于通道 0、1、2、3。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您的反馈、答案 可以帮助我的客户。  但是、他们发现了另一个问题、在初始化和配置 CFR 寄存器期间、Tsu6 也小于所需的 10ns。 只有在初始化过程中这个 Tsu6 太短,之后一切都很好。

    这太短的 Tsu6 有什么风险? 任何方法都可以帮助解决此问题?

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    我就在她的面前,由于多次的高潮,双腿微微发颤。  

    客户的 t_SU6 时间短缺是否适用于以下注明的实例?

    如果是这样、则可以在 SCLK 减慢的情况下应用相同的修复。 否则、可能发生的情况是 ADC 可能无法读取最后一位。 如果使用的模式尾随为零、则这对客户可能无关紧要、因为这是不必要的数据。

    此致、
    Samiha