This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8028:当 POR 时、REF 引脚将保持 2V

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1542062/ads8028-ref-pin-will-keep-2v-when-por

部件号:ADS8028


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在 PLC IO 模块中使用 ADS8028 并将其用作模拟输入测量。

现在的问题是、REF 引脚将保持 2V、DVDD/AVDD 在 IC 完成时保持 1V。 它们使用 3V 的外部 REF。 它们使用相同的 3.3V 电压为 AVDD 和 DVDD 供电、并位于外部 3V 后面。

Ch1 为 AVDD 和 DVDD;Ch2 为外部 REF

1.当他们断开外部 REF 与 IC 的连接时、AVDD 和 DVDD 将没有 1V 阶跃。

2.当它们断开 AVDD/DVDD 连接时、图与 pic1 相同、REF 将保持 2V、AVDD/DVDD 将保持 1V。

如数据表所述、客户需要在 500us DVDD POR 后配置 EXT_REF 位寄存器。 默认基准为内部基准 因此、我认为这是由于 IC POR、内部基准和外部基准同时工作时的原因。 电压通过内部 REF 从外部 REF 流向 AVDD/DVDD。

此问题现在对系统没有影响、但客户想知道是否存在任何潜在风险。 与 1V DVDD 一样、当 3.3V DVDD 到来时、ADC 内核无法启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能提供更多有关镜片捕获的详细信息吗?  在 AVdd/DVdd 加电之前、基准是否通电?  什么是时基(图片中很难阅读)? 是什么原因导致 CH1 上跳至 3.3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 pic 所示、AVDD/DVDD 落后 VREF 供电时间 750us。

    您看到的 AVDD/DVDD 的 1V 是由内部的 VREF 至 IC 引起的。 750us 后、AVDD/DVDD 由 3.3V LDO 供电。

    是否存在 IC 无法成功上电的任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您违反了 ADS8028 的绝对最大值规格- Vref 不得超过 AVdd。  由于您本质上是通过 REF 引脚反向驱动 ADC、因此无法保证正常运行。  建议先启动 AVdd、然后启用外部基准。