This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADS1293 导联 ADS1293/III II(通道 2)上的噪声伪影–寻求指导

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545529/ads1293-noise-artifacts-on-ads1293-lead-ii-iii-channel-2-request-for-guidance

器件型号:ADS1293


工具/软件:STM32Cube IDE 和 TouchGFX

您好、

我们目前正在定制硬件平台中使用 ADS1293 进行 3 导联 ECG 采集。 在测试过程中、尽管进行了多次缓解工作、我们仍然观察到影响导联 II 和导联 III(两者都映射到通道 2 及其差分对)的显著噪声伪影。 值得注意的是、导联 I(通道 1)始终提供干净、稳定的 ECG 信号。

为了找出问题所在、我们使用官方的 ProtoCentral ADS1293 评估套件复制了该设置。 令人惊讶的是、即使在理想的测试条件下、通道 2(导联 II /III) 上)上也会持续存在相同的噪声行为:

  • 电源 : 从低噪声 LDO 清洁 3.3V

  • RLD :已启用、配置有内部参考并连接到主题

  • 电极 :医用级心电图粘性电极片,经验证的皮肤接触

  • 采集设置 :500 Hz 采样率、带外部模拟 HPF/LPF 和数字 50 Hz 陷波滤波器

我们硬件和评估套件的这种一致行为使我们认为问题可能与以下原因有关:

  • RLD 稳定性或阻抗不匹配

  • 耦合到通道 2 的电源噪声

  • ADS1293 内的内部通道间串扰或布线灵敏度

请您提供以下方面的指导:

  1. 特定于通道 2 的建议

    • 是否有已知的最佳实践或硬件注意事项来改善通道 2 上的噪声抑制?

  2. RLD 优化

    • 您是否建议任何有助于提高信号质量的特定 RLD 配置(增益,基准源,电极放置)、尤其是导联 II 和 III 的信号质量?

  3. 验证的寄存器设置

    • 您能否分享用于干净 3 导联 ECG 采集的任何内部验证的 ADS1293 寄存器配置、尤其是针对通道 2 优化的配置?

我们很乐意提供原始 ECG 日志、滤波波波波形图或电路板原理图来协助您进行分析。

提前感谢您的支持。 我们期待您的专家见解。

此致、

Ganesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganesh、

    对我们的答复延迟表示歉意。 您可以在 ADS1293EVM 中找到专门为 3 导联 ECG 配置的设置。 有关如何实现 这组设置的说明、请参阅“Section 2.3.1。 3 导联 ECG 应用“一节中找到。

    如果在实施这些默认设置后仍看到高噪声输出、敬请告知。 您还可以使用这些设置作为基础来修改您的设置、以实现所需的采集设置。

    此致、

    Payton