This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DC105:关于处理 AGND 和 DRGND

Guru**** 2926670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1538582/adc12dc105-regarding-the-handling-of-agnd-and-drgnd

器件型号:ADC12DC105


工具/软件:

您好的团队、

应如何处理 AGND 和 DRGND?

  1. 准备单独的 GND 平面并在 ADC 下方的单点连接它们。 (防止数字噪声的影响。)
  2. 使用 GND 平面进行连接。 (一个完全共同的理由)

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    请使用单个接地平面。 良好的电路分区是实现正确布局的关键。

    这意味着、将时钟电路保持在各自的区域、将所有数字电路保持在各自的区域内、并将所有模拟电路保持在各自的区域内等

    如果您在准备好后需要帮助查看您的布局、请告知我们。

    我们很乐意提供帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的答复。

    假设建议采用布局 (2) 是否正确?
    此外、对于布局 (1)、AGND 和 DRGND 连接在 ADC 焊接侧的外露焊盘附近。 这会导致任何问题吗?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    是的、布局 1 是建议。

    对于布局 2、其中 A 和 d 接地端是分开的、则应在尽可能靠近 ADC 的位置有一个连接点。 或在 ADC 下、如上所述。 但是、如果将这个点绑定在一起、那么这确实会让您回到布局 1。 您根本不需要将接地平面分开。

    此致、

    Rob