This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC0834-N:ADC0834-N 的旁路电容器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC0834-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1546521/adc0834-n-bypass-capacitors-for-the-adc0834-n

部件号:ADC0834-N


工具/软件:

您能告诉我推荐用于 ADC0834-N 的旁路电容配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    您可以使用一个 1uF 至 10uF 的大容量电容器、并为 ADC0834 的 VCC 引脚提供 100nF 的旁路。