This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:双通道单端测量的原理图审阅

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1546550/ads1299-schematic-review-for-2-channel-single-ended-measurement

器件型号:ADS1299


工具/软件:

大家好、TI 支持团队

这是我们首次接触 ADS1299、您能回顾一下随附的原理图吗?
在此设计中、输入电源将来自 USB(未显示)和 3.7V Lipo 电池(也未显示)。
在这种情况下、我假设 ND 和 AGND 的连接应靠近电池的负极引线。 我是对的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitar、

    感谢您发送编修。 我建议遵循 ADS1299 数据表和 EVM 用户指南中的指南。 根据第 12.1 节:布局指南中的数据表建议、GND 和 AGND 平面应连接在 ADC 附近。 遗憾的是、我们的团队目前无法提供进一步的支持。

    此致、

    Payton