This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:已启用的所有通道的最大仿真采样率

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545704/ads131m04-maximum-simultanious-sampling-rate-for-all-channels-enabled

器件型号:ADS131M04


工具/软件:

由于我连接了此 ADC、因此我无法在 1 个通道上获取超过 4kSPS 的数据。

设置这些参数 (OSR - 128) 后(在 HR 模式下使用 ADC)、将是什么 最大同步采样率 可以通过此 ADC 访问哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubham keshari、

    如果 ADS131M04 的时钟为 8.192MHz、而您设置的 OSR 为 128、则应该能够获得 32ksps 的数据速率、这是 ADC 的每通道数据速率、因为 ADS131M04 是同步采样 ADC。  

    如果仍能获得 4ksps 的数据速率、那么您的寄存器写入可能不成功、因为 4ksps (1024 OSR) 是 HR 模式下的默认数据速率。 请读回 CLOCK 寄存器以检查您的 OSR 设置是否成功。

    BR、

    Dale  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢