This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:读取 ADC 通道时出现噪声

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545518/ads7828-noise-when-reading-adc-channels

部件号:ADS7828


工具/软件:

尊敬的团队:

ADS7828 ADC 出现了一个奇怪的问题。 我会收到嘈杂的读数、但在对某些通道进行采样时才会出现。

以下是我观察到的情况:

  • 通道 CH0 和 CH1 连接到电位器(分压器)-读数稳定且纯净。

  • 通道 CH2 和 CH3 均由执行电压电平转换的运算放大器 (ISL28191FHZ-T7) 驱动。

  • 插入损耗 通道 2 、数据是干净的、如果我在读取 CH2 时查看 CH3、则没有噪音迹象。

  • 但当我阅读 通道 3 、我在 CH3 的输入引脚上得到了一个小的交流波形—看起来像是在读取期间发生的干扰或电荷注入。

似乎对 CH3 进行采样的行为以某种方式注入或消耗电荷、从而导致此噪声。 我想知道:

  • 运算放大器输出阻抗是否过高、无法在采集期间有效驱动 ADC 的内部采样电容器?

  • 根据 ISL28191 数据表、输出驱动似乎相当好、但可能不适用于快速充电瞬变?

是否有人在使用 ADS7828 之前遇到过这种情况? 使用较低输出阻抗运算放大器进行缓冲或添加串联电阻器+小电容器是否有助于稳定信号?

为任何想法欢呼!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Snow、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  缓冲 SAR 转换器的输入是常见的做法、因为添加一个串联的 R 和 C 接地端来帮助将缓冲器与 ADC 输入电路的容性负载隔离。  您能否分享一个原理图、或许还能分享一些有关您获得的数据/结果的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    是的、正确!!! 我刚才在驱动器电路上找到了注释


    https://www.ti.com/lit/an/sbaa286a/sbaa286a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很酷!

    如果您有任何其他问题、请告诉我们。