This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-DAC11001EVM:板载 Vref (REF6250) VCC 冲突(6V 最大值与 DAC 8V 最小值)

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC91001, DAC11001A, BP-DAC11001EVM, DAC81001, REF6250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1547145/bp-dac11001evm-onboard-vref-ref6250-vcc-conflict-6v-max-vs-dac-8v-min

器件型号:BP-DAC11001EVM
主题中讨论的其他器件: DAC81001、DAC91001 、DAC11001A REF6250

工具/软件:

BP-DAC11001EVM 用户指南 (SLAU806) 指示、当跳线 J20 设置到位置 1-2 (VCC 的 REF_PWR) 时、VCC 应小于 6V。 但是、DAC11001A、DAC91001、DAC81001 数据表 (SLASEL0B) 指出、DAC 芯片的最小建议 VCC(模拟正电源)为 8V。 鉴于从 VCC 为基准供电时、DAC 的最低 VCC 要求与 J20 (1-2) 跳线选项规定的 6V 限值相冲突、您能否澄清板载 Vref 发生器 (REF6250) 如何与 DAC 一起供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fedele:


    您是对的、这是我们的结尾部分的遗漏、用户指南将在下一次修订中更正。 感谢您为我们指出这一点。


    关于 REF6250 的上电 — 请使用 REF_PWR [J18]和 REFGND [J19]为此器件上电。 REF6250 的工作电压范围为 5.3V 至 5.5V。

    如有需要、请告知我以获得任何其他帮助。

    谢谢、
    Sanjay