This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336:CLKIN 占空比限制

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1546539/amc1336-clkin-duty-cycle-limits

器件型号:AMC1336


工具/软件:

大家好:

数据表指定了典型值。 CLKIN 占空比为 50%。 CLKIN 的限制最小为 40%、最大为 60%  

如果这些值未全部填充(例如使用了 30%的正占空比)、会发生什么情况?

这是否会影响整体功能、或者 ADC 是否会变得不准确?

提前感谢大家!

Andreas      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas、

    只要 CLKIN 频率保持恒定、并且只有 CLKIN 占空比违反时序、器件就会保持正常运行、但性能会下降。 一般来说、SNR 和 THD 会受到更大的影响。 当时钟频率超出边界时、器件可能会完全停止运行、因为可能会错误触发一些内部检查。

    但是、我无法通过“有多少“得到准确的数据、因为我没有任何超出规范的测试数据。

    我希望这对您有所帮助、

    PS:请注意、不同的 AMC 产品之间存在体系结构差异。 因此、该答案对 AMC1336 有效。

    此致、

    Jiri Panacek,

    隔离式转换器业务部系统应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiri、

    非常感谢。 此信息将有所帮助。  

    Andreas