This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7066EVM-PDK:自动保存数据采集

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7066EVM-PDK, ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1546218/ads7066evm-pdk-save-the-data-capture-automatically

器件型号:ADS7066EVM-PDK
主题: ADS7066 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在评估 ADS7066EVM-PDK、并已确认 GUI 软件可以正常运行。  

我尝试捕获的信号以不规则的速率发生、这意味着在 UI 中设置要捕获的样本并点击“Capture"(“(捕获(捕获)不会捕获我尝试捕获的信号。

我想知道如何通过串行端口从器件读取捕获数据。 我能够通过 PuTTY 触发采集和配置、但不知道如何提取采集数据。

感谢您提供任何建议

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、  

    不幸的是、我们目前没有一个直接的解决方案能够通过 PuTTY 通过串行端口读取数据捕获。  控制器当前结构化数据的方式将不能仅通过 PuTTY 访问、需要进行一些固件更改。  

    此外、我们此器件系列中还有其他一些器件和 EVM、这些器件和 EVM 具有集成比较器、可帮助检测这些不规则信号。  

    ADS7038EVM

    或者、如果您想分享有关您如何使用设备以及您尝试测量的信号的更多信息、我可以尝试帮助您解决此问题。  

    此致、

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yolanda、

    感谢您对此主题的回复和帮助。

    我正在测量称重传感器、并尝试在开始测试~30 秒内、当发生不规则的人类行为时、对称重传感器施加多大的力。 我希望能够将该评估套件设置为在 CH0 发生更改/切换后立即捕获/保存。

    我当前的解决方法是启用自动续签和过采样、因此捕获窗口现在是~12 秒、这至少会让我移动、但我认为我错过了一些事件。

    我希望能够设置类似“如果信号高于或低于此水平、请保存接下来的 2048 个读数“的内容


    您是否知道如何将数据发送到基于浏览器的 UI? 我无法在网上找到有关它的信息,并尝试查看它的工作原理时遇到一些问题。
    我可以看到通过串行端口发送了一条“捕获完成“式消息、但我看不到与读数相关的数据。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、  

    我明白您的意思、使用单个 ADS7066 和当前 PAMB 控制器进行触发和捕获的直接单器件方法会有点困难。  

    这是可能的、但也必须修改固件才能启用这种功能。  

    目前、可以通过串行器件和批量器件在 PC 上通过两种方式检测 PAMB 控制器、一种是像您所做的那样通过 PuTTY 访问的、但访问批量固件需要访问当前未启用的固件。  

    我们还有其他具有比较器的器件、它们可以在检测到变化时发出警报、但作为该触发功能的支架器件、它也不是直接解决方案。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yolanda、

    太有趣了!

    我以前没有使用过批量器件、在研究此问题时会将我的兴趣离线。


    我的项目时间线不支持购买其他设备、但我将在下一次查看您的建议。

    再次感谢您的反馈!

    将此“已解决“标记为在死机中尝试按我打算的方式使用硬件、并需要获取不同的硬件以实现您所概述的期望行为。