This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3562:VID:差分输入电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1542055/adc3562-vid-differential-input-voltage

器件型号:ADC3562


工具/软件:

你(们)好

ADC3562 的数据表显示了差分输入电压 (VID)

我认为 VID 是电气特性的 LVDS 接口。

但通常 VID 的 LVDS 接口的电气特性是±350mV (700mVpp )。

数据表中列出的 VID 单位是否可能不正确?

或者、此数据表是否正确?

此致、Kato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    数据表正确。  接口是 S LVDS 或 Sub-LVDS 的输出摆幅与标准 LVDS 不同、但仍可与 LVDS 接收器一起使用。   

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Geoff

    感谢您的答复。

    通常、LVDS 的振幅为 1.2V±350mV、
    但数据表中列出的值超出范围。
    了解这仍然允许接收标准 LVDS 信号是正确的吗?

    此致、Kato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    是的、正确。 可以使用标准 LVDS 信号。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    明白了、谢谢

    此致、Kato