This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600RB:为应用选择 ADC

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL1500, ADC12D1600RB, ADC12D1000, ADC12D1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1544816/adc12d1600rb-select-adc-for-the-application

器件型号:ADC12D1600RB
Thread 中讨论的其他器件: ADC12D1000、 ADC12D1600、ADC12DL1500

工具/软件:

您好 TI、

这是我第一次从事数据采集领域的工作、也是我第一次接触 TI 世界。 根据我的项目要求、我们希望将 ADC12D1000 与 FPGA 用于初始原型设计。 我找到 了 ADC12D1600RB 开发板、但支持 ADC12D1600。 我查看了这两个 ADC 的数据表、除了采样率外、它们有点相同。 我天真的问题是


1.如果我想使用 1000GSPS ADC、您推荐使用哪个开发板?
2.如果我想使用上面的开发板、1600GSPS ADC 是否能够以 1000GSPS 的速率轻松运行? 是否需要处理任何特定配置?
3.是否有任何 FPGA 的固件设计文件,我可以开始尝试,以更好地了解它?

感谢您的帮助和支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harshraj:

    ADC12D1000/1600 ADC 器件在这些较旧的 EVM 上很难获得支持。 GUI 和数据采集软件所能完成的工作受到限制。

    我要查看 ADC12DL1500 EVM 的该采样率。

    www.ti.com/.../adc12dl1500.pdf

    此致、

    Rob