This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669EVM:ADC3669 转换器的工作模式

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1542774/adc3669evm-operating-mode-of-the-adc3669-converter

器件型号:ADC3669EVM


工具/软件:

早上好、

我有一个问题:该转换器能否以 150MHz 至 400MHz 范围内的可变时钟运行 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能解释一下可变时钟的含义吗?

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CLKP/M 上进行数据采集期间、在 SO‑称为扫描模式下运行的可变‑Ω 频率时钟将在 150MHz 到 400MHz 的范围内提供 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在这里看到的唯一问题是在 FPGA 方面。 如果您可以在时钟频率更改速率时通过 FPGA 采集来更改速率、我认为这样应该可行。 但是、我联系设计团队以验证这一点在 ADC 方面是否可行。

    还有一个需要澄清的问题:您是否希望以渐进的步长扫描采样时钟频率、例如 150MHz、155MHz、160MHz 等。 或者您是否想要跳转到 150MHz 至 400MHz 范围内的不同采样频率、例如 150MHz、350MHz、200MHz 等?

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的、在这种情况下、我将等待项目部门的反馈、频率将逐渐调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我收到了设计团队的一句话、认为这是可能的、但是、在采样频率发生变化之前、您需要将一些内部背景环路冻结、然后将它们解冻。 如果需要这样做、我可以提供寄存器写入。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的、您能给我一些寄存器吗?

    但这是否意味着每次采样频率发生变化时、也需要更改寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我将关闭此帖子、我将 通过电子邮件与您联系以提供支持。

    此致、

    Luke Allen