This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:使用 TSW14J56EVM 采集数据

Guru**** 2590900 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1546208/afe7950evm-capturing-with-a-tsw14j56evm

器件型号:AFE7950EVM


工具/软件:

是否可以使用 TSW14J56EVM 从 AFE7950EVM 捕获数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、可以使用 TSW14J56 进行采集、但存在许多限制、例如通道速率和 JESD 编码。 因此、我们建议迁移到我们的最新采集板 TSW14J58、因为我们的所有软件目前都已设置好与新电路板配合使用。

    使用 TSW14J56EVM 是否有特定原因?  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、了解了限制。  我已经有 2 个 TSW14J56revD 卡、我正尝试重新生成这些卡。  我们几年前使用 AFE7950EVM 进行了这些测试、当时我正尝试恢复设置。