This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:有关 2x VREF 模式下模拟电源电压的阐述

Guru**** 2813485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1546166/ads7953-clarification-on-analog-supply-voltage-in-2x-vref-mode

器件型号:ADS7953


工具/软件:

大家好、我正在从事采用 ADS7953 TSSOP 封装的设计、并寻求对模拟电源的建议值和绝对值进行一些澄清。

我在工程中同时具有 3.3V 和 5V 电源轨。 数字侧将由 3.3V 电源供电。

对于模拟侧、我不太确定。 我了解了 1 个 VREF 和 2 个 VREF 范围、我打算使用 2 个 VREF 范围来捕获 0V 至 5V 之间的输入。 我的输入通道是交流信号、已经偏置并降低到 0.1V 至 4.9V 之间、但如果需要、我可以进行更改。

仅根据数据表中的典型额定值、我可以看到+VA 通常为 3.3V、Vref 通常为 2.5V。 但是、由于输入引脚的绝对最大限制 (AINP 或 CHn 至 AGND) 为–0.3 至 VA +0.3、我似乎无法使用 2 倍 VREF 范围和所示的典型值。  我必须 切换到使用+VA == 5V。  我的理解是否正确?

您是否建议切换到 5V 模拟电源以利用 2x VREF 范围、或将输入重新偏置在 1.65V 左右并进一步降低输入电压以适应 0V 至 3.3V 范围并使用 1x VREF 范围?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您应提供 5V 的+VA 电压。 这将确保您能够完全使用 Vref 输入范围、并且完全在操作条件下使用。 否则、在 3.3V 下、最大输入电压限制为 3.3V。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joel! 我得出了同样的结论、这就是我在设计中将继续前进的方向。 我很感激!