This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:询问有关 ADC 延迟的信息

Guru**** 2574525 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8920B, ADS8910B, ADS127L11, ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1547506/ads127l11-ask-about-adc-delay

器件型号:ADS127L11
主题中讨论的其他器件: ADS8900B、ADS8910B、ADS8920B

工具/软件:

大家好、我对 ADS127L11 有三个问题。
1️⃣In 单次触发模式、每次 START 引脚变为高电平?μ s 时是否有延迟时间
2️⃣ 可编程转换启动延迟时间和延迟时间之间的关系是什么? 它们是叠加还是重叠?
3️⃣ 控制器的 PWM 频率为 200kHz。 当波形振荡时、采样窗口每个周期仅为 1 微秒。 在这种情况下、我应该使用什么配置? 是否可以通过控制延迟来实现采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    1.是的、每次 START 置为高电平有效时、转换时间将等于表 8-3、8-5、8-6 和 8-7 中规定的延迟、具体取决于滤波器配置。

    2. 转换启动延迟是延迟时间之外的延迟时间。

     ADS127L11 使用内部数字滤波器、该滤波器将滤除 PWM 信号的所有谐波。  产生的转换结果看起来更像基波正弦波、而不是方波。  如果您要使用更多频率成分重新创建 PWM 信号、则更适合使用 ADS8900B 等 SAR 数据转换器。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、感谢您的回复。 至于第三个问题、我没有说清楚。 更清晰的说明是、在电机绕组上施加 200kHz 的 PWM 电压来产生电流、可将电流视为 LR 负载。 在很短的时间内、可以将电流视为直流电。 由于功率器件开关过程中电流的高频(几 MHz)振荡、必须在振荡结束后的 1 微秒窗口内对 ADC 进行采样。 在这种情况下、能否通过配置延迟对其进行采样? 如何配置该 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    由于您需要等待振荡结束、然后在 1us 窗口内采集数据、ADS127L11 将无法实现这一点。  ADS127l11 会持续对数据进行采样、当使用最高数据速率设置以实现 1MSPS 时、每个结果都是电流读数的平均值加上之前的三个读数、至少需要 4 μ s。  由于您需要在精确的时间开始采样、因此您需要使用 START 信号来控制时序、在本例中、总转换时间将为 4.38us。

    我们还有几个其他针对此精确测量类型而设计的 ADC。  我提到了 ADS8900B、这是一款 20b SAR ADC、可以采集结果并在 1us 时间内提供读数。  此 ADC 还具有成本较低的版本、包括 ADS8910B (18b) 和 ADS8920b (16b)、这些版本同样适用。

    此致、
    Keith