This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5688:使用 DAC5688 进行调频—避免 NCO 累加器在频率变化时复位

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1546475/dac5688-frequency-modulation-with-dac5688-avoiding-nco-accumulator-reset-on-frequency-change

器件型号:DAC5688


工具/软件:

大家好:

我目前正在使用 DAC5688 实现频率调制。 我知道、为了持续更改输出频率、我需要更新频率调优字 (FTW) 并发出同步(软件或硬件)。

但是、根据我在数据表中观察和确认的内容、发出同步会导致 NCO(数控振荡器)复位其累加器。 只要频率更新、这就会导致输出信号中出现明显的干扰。

这是预期行为吗?
我是否缺少允许在不重置累加器的情况下进行频率更新的配置?
或者是否有替代方法可以使用 DAC5688 执行连续频率调制而不会导致输出干扰?

任何指导或分享经验都将非常感谢。 提前感谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    每次需要更改 NCO 频率时、都必须将累加器复位。  您需要复位 NCO 累加器才能正确更新 NCO 计数逻辑。

    我们建议您首先在 CMOS 数据输入端发送零数据、设置 TXENABLE = LOW、然后更改 NCO 频率。

    然后可将 TXENABLE 设置为高电平、然后再次发送数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“4249" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1546475/dac5688-frequency-modulation-with-dac5688-avoiding-nco-accumulator-reset-on-frequency-change/5949366

    我们建议您首先在 CMOS 数据输入端发送零数据、设置 TXENABLE = LOW、然后更改 NCO 频率。

    然后可将 TXENABLE 设置为高电平、然后再次发送数据。

    [/报价]

    这样做的预期行为是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于您在频率变化期间暂时禁用了 TX、因此不会进行信号传输以避免干扰

    Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    再次感谢您的答复。

    我想澄清一下、我的应用涉及的是什么 实时频率调制 (FM) 、而不仅仅是偶尔的频率变化。

    TXENABLE每次频率更新期间切换的方法不适用于此用例。 它会完全中断信号、并导致输出中出现明显的间隙或干扰。 此外、发出 SYNC 会复位 NCO 的相位累加器、这会在波形中引入不连续性、从而破坏正常 FM 生成所需的连续性。

    为了继续前进、我感谢您对以下几个具体要点的见解:

    1. 是否有任何受支持的方法来更新 NCO 频率而不复位相位累加器?

    2. 能否配置 SYNC 行为以避免在频率变化期间复位累加器?

    3. 是否有替代方法可实现平稳、实时的 FM、例如通过输入数据路径进行调制或使用外部调制模式?

    期待您的指导、了解 DAC5688 是否可以实现这种 FM、或者其他方法或器件是否更合适。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhammad、

    您可以发送用于 FM 调制的 CMOS 数据。 DAC5688 NCO 不同步到累加器就无法更改。

    -康