This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336:为 DCDC_IN 提供外部电源

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3336, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1547398/amc3336-external-powre-supply-to-dcdc_in

器件型号:AMC3336
主题中讨论的其他器件: AMC3330

工具/软件:

尊敬的团队:

对于 AMC3336/AMC3330 的典型应用、DCDC_in 由 VDD 和 LDO_OUT 之间的内部 LDO 的 LDO_OUT 供电。
但是、如果客户考虑内部 LDO 的功率损耗、他们是否可以向 DCDC_IN 提供外部 3.3V 电压?
DCDC_in 的工作电压范围是多少?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ninomiya Koshi、  

    内部 DC/DC 转换器在闭环控制下运行。 我们不调整 DC/DC 的占空比或频率、而是调整 DC/DC 的输入电压。  这意味着 LDO_OUT 只是 DC/DC 转换器的前置稳压器、对稳压也至关重要。 我们将 LDO_OUT 电压调整为低电平或高电平、以便 在 DCDC_OUT 与 DCDC_GND 之间达到稳压目标。

    希望这对您有所帮助。  

    此致、  
    Jiri Panacek,  

    ISC 系统应用工程师