This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:怀疑来自医院设备的 EMI 干扰导致生物阻抗测量期间出现高阻抗读数

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545748/afe4300-suspected-emi-interference-from-hospital-equipment-causing-high-impedance-readings-during-bioimpedance-measurement

器件型号:AFE4300


工具/软件:

我们使用 AFE4300 芯片对人体执行生物阻抗测量。 然而、在医院环境中的测试过程中、我们始终观察到异常高的阻抗读数。 经过彻底调查、我们怀疑问题是由附近大型医疗设备(例如 MRI、CT 等)的电磁干扰 (EMI) 引起的。

这种干扰似乎会影响模拟前端、从而导致测量阻抗值发生变化、尤其是电阻增加。 非医院环境中的相同设置性能符合预期、这进一步支持我们的 EMI 假设。

我们想问:

  1. TI 是否在 AFE4300 应用中观察到类似的 EMI 相关问题?

  2. 是否推荐了 PCB 布局策略、屏蔽或滤波技术来减轻此类干扰?

  3. 调整 PGA 增益或采样频率是否有助于降低对这种 EMI 的敏感度?

非常感谢 TI 团队提供的任何指导或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shi、

    对我们的答复延迟表示歉意。

    AFE4300 可能对 EMI 敏感、并且已知医院环境中的器件会对器件产生干扰。

    增大 PGA 增益应该可以提高对 EMI 干扰的敏感度、也可以提高采样频率。

    1.您是否使用某种形式的滤波器来降低 EMI?  如果不是、我建议实施滤波、以提高暴露于 EMI 时的性能。

    2.您是否在采样设置中使用某种形式的抽取? 如果可能、为了获得相同的输出速率、我建议将采样频率加倍、然后将结果抽取二。

    此致、

    Payton