This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:用于在自主模式下读取 AIN 转换通道的寄存器。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1547437/ads7038-register-to-read-ain-converted-channels-in-autonomous-mode

器件型号:ADS7038


工具/软件:

我尝试在 ADS7038 上以自动时序模式读取最新的 ADC 通道。 我不清楚的是、数据表中显示了我读取哪个寄存器来获取最近转换后的值。 我尝试了 0x00、0xA0 和 0xA1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sesha:

    您不必从这些寄存器中读取数据。 直接从 SPI 接口读取数据的速度会更快。 在这里、配置自动时序后、您只需发送 SCLK 即可在 SDO 上返回转换数据。 这与在手动模式下获取数据的方式类似。 您是否有任何理由想要从除直接通过 SPI 接口之外的寄存器读取?

    此致、
    Joel