This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:DAC161S997(采用 STM32L496RGT6TR)–需要 4 个–20mA 环路的示例代码

Guru**** 2561250 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, TIDA-00095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1548452/dac161s997-dac161s997-with-stm32l496rgt6tr-need-example-code-for-4-20-ma-loop

部件号:DAC161S997
主题中讨论的其他器件: TIDA-00095

工具/软件:

您好的团队、

最近、我开始使用 STM32L496RGT6TR 来开发 DAC161S997、该器件用于 4–20mA 电流环路应用。 您能否分享任何示例代码、参考驱动程序或有用的入门指南?

提前感谢!

此致、

Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan,


    我们实际上没有很多用于 DAC161S997 的示例代码。 但是、 在其中一款 TI Designs (TIDA-00095) 中有一个针对某些使用 MSP430 和 DAC161xxxx 器件的固件的 zip 文件。 zip 文件中包含 DAC161.h 和 DAC161.c 文件、可与 DAC161S997 配合使用。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00095

    转到文件夹时、向下滚动、可以查找所下载的 TIDA-00095 固件。

    Joseph Wu