This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:multiSPI 和 RVS 引脚

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1548167/ads8681-multispi-and-rvs-pin

器件型号:ADS8681


工具/软件:

您好、

1.请告诉我用户需要设置哪些寄存器才能使用 multiSPI。 另外、请告诉我是否有任何详细描述寄存器的文档。

2.我知道可以通过使用 multiSPI 功能来检查 RVS 引脚来检测 AD 转换是否完成。 请告诉我、是否有任何描述如何使用 RVS 引脚以及使用该引脚所需的内部寄存器的文档。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    对于 Q1 — 请参阅部分 7.5.4.2.2.  “采用双 SDO-x 的传统、SPI 兼容 (SYS-xy-S) 协议。在使用任何数据传输协议运行时、该器件提供了一个选项、可将 SDO-x 总线宽度从一位(默认,单 SDO-x)增加到两位(双 SDO-x)。 为了在双 SDO 模式下运行器件、SDO_CTL_REG 寄存器中的 SDO1_CONFIG[1:0]位必须设置为 11b。 在此模式下、ALARM/SDO-1/GPO 引脚用作 SDO-1。“  在第 7.6 节中、您可以找到有关各种寄存器的详细信息。

    对于 Q2 — 您无需对 RVS 输出引脚执行任何特殊操作 — 只需将其连接到控制器上的中断引脚,并将其设置为等待来自 ADS8681 的高电平有效脉冲。