This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:PRBS 测试配置

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1547990/dac39j84-prbs-test-configuration

器件型号:DAC39J84


工具/软件:

您好 TI 支持部门、
     我无法让 PRBS 测试像那样工作  
     a) 测试始终通过(即使我发送了错误的 PRBS 模式)或
     B) 始终失败。

     我怀疑它与 Config74 寄存器中启用通道的位有关。  

     您能否帮助确认在 PRBS 测试期间是否需要设置 Config74 中的通道使能位?

     PRBS 测试的寄存器配置如下:

     Config4 = 0xFFFF #屏蔽所有警报
     Config74 = 0x001E #将 JESD 置于 RESET 状态和 INIT_STATE
     Config73 = 0x0000 #将所有通道分配给链路 0
     Config61 = 0x1088 #交替测试 0/1 2UI
     Config62 = 0x0108 #禁用字符对齐
     Config27 = 0x0003 #测试通道 0 并启用 TESTFAIL 警报

     感谢您提供的任何帮助。

     谢谢你。

此致、
Tai