This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX75E16:5MHz 1 周期脉冲图形生成方法

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TX75E16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1548203/tx75e16-5mhz-1cycle-pulse-pattern-generation-method

器件型号:TX75E16


工具/软件:

您好:

我想创建一个 5MHz 1 周期脉冲模式。
条件:160MHz 时钟
1) AVDDM_HV_A(2A 驱动)、AVDDP_HV_A(2A 驱动)
2) 5MHz 脉冲形状 예시:+40V 至–40V 或–40V 至+40V

如果您查看 NDA TX75E16 数据表、LVL_PER 的周期设置为 2 至 31。
您是否应该能够根据 160MHz 时钟的周期设置 32 个时钟来创建 5MHz 脉冲?

我想知道如何设置可以生成 5MHz 的图形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 我的错。  5MHz 波形生成正确。