This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:寄存器输出值与测量的电压不同

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545361/ads7128-register-output-value-is-different-from-the-voltage-measured

部件号:ADS7128


工具/软件:

您好专家、  

我的一个主要 IPC 客户是使用 ADS7128 进行电压监控。 但是、客户通过 ADS7128 寄存器读取电压值、并始终获得不同的值。 例如、它们读取电压 0 五次、并得到 3 个不同的值。 客户也使用万用表来测试电压值、所有测试结果相同。  

 e2e.ti.com/.../ads7128.he2e.ti.com/.../ads7128.c

您是否介意帮助检查他们的软件和硬件?

此致、

Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:

    对未能提前完成此操作表示歉意。

    您能否在上述备注中分享客户的姓名?

    您是否能够分享其输入电路的原理图?

    运行器件时的采样率是多少/时钟频率是多少? 如果 I2C 频率变慢、这是否会提高误差的幅度?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    我将通过电子邮件向您提供更多信息。

    此致、

    Wenting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    我还想问一下现在如何访问 ADS7128 GUI 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:

    目前 TI.com 似乎存在问题。 修复方法是清除浏览器缓存、然后刷新页面。 否则、请尝试访问以下链接:

    https://dev.ti.com/gallery/view/PADC/ADS7128/ver/1.2.1/

    此致、
    Joel