This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:AVSS 允许的电压

Guru**** 2670055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1548075/dac8760-allowed-voltage-for-avss

器件型号:DAC8760


工具/软件:

对于 0V 至 10V 和 4V 至 20mA 输出范围、我将 AVSS 连接到–3V。 对于+/–10V 范围、该值为–15V。 这种行为合适吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、


    假设 AVDD 连接到+15V、您的输出工作范围应该可以正常工作。

    电压输出范围设置为 0-10V 时、您应该在+15V/–3V 电源下具有良好的工作范围。 只要负载电阻不够高、无法提高电源余量、这对于电流范围来说应该是合适的。 使用设置为±15V 的电压输出范围、这对于±10V 工作电压有足够的余量/下余量。

    您可以从“建议运行条件“表中检查耗材设置、以及它与余量/下余量值的关系。

    希望这能回答您的问题。 如果您对此设备(或其他设备)有其他疑问、请重新发布或开始新主题。


    Joseph Wu