This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:单端最大采样的 VREF = 5V 注意事项

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1548589/ads127l21-considerations-for-vref-5v-for-single-ended-max-sampling

器件型号:ADS127L21


工具/软件:

您好 ADC 团队:

我使用 ADS127L21 进行一些内部测试。

显示了我的预期配置:

设置 VREF = 5V 而不是 4.096V 是否有任何问题? 这将有助于减少电源数量。

我认为数据表中有一部分规定任何高于 4.096V 的电压都视为 4.096V、但我找不到这种电压了?

有一个老帖子说内部缓冲区将无法访问、但我认为我不需要它们。 在我的单端用例中、预充电缓冲器被禁用。  ADS127L21:ADS127L21 电压参考建议 

谢谢您、

Jennifer Bernal

应用工程师

时钟和计时解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    是的、您可以使用具有 5V 基准电压的 ADC。  您也可以使用内部预充电缓冲器、但在使用单个 5V 电源时、输入电压将限制在 0.1V 至 4.9V 范围内。  这会将最大输入差分电压限制为+/–4.8V。

    使用 5V VREF 时、线性度和 THD 可能会有所下降、但噪声应该是等效的、这将提高整体动态范围。  为了获得理想情况下的线性度和 THD、我始终建议坚持 4.096V、因为这是我们拥有的数据最多的国家/地区、但 5V 电压当然可以起作用。  

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用