This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:与 AM263P4 OSPI 连接

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1548527/ads127l18-interfacing-with-am263p4-ospi

器件型号:ADS127L18
主题: AM263P4 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:  

与相关问题类似、我现在想知道是否可以将 ADS127L18 FSDP 输出连接到 AM263 OSPI 端口。 我们认为、OSPI 接受 4 个数据通路(我们采用菊花链式,因此只能有 4 个 DOUT)、以及我们要连接到 DCLK 的环回时钟。 FSYNC 会运行到 GPIO。  

谢谢您、  

Dylan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、

    我们有示例代码、展示了如何将 ADS127L18 帧同步端口连接到配置为 3 线外设模式的 SPI 端口。  假设处理器有足够的 SPI 端口来支持、您可以根据需要将其扩展到尽可能多的数据通道。

    https://github.com/TexasInstruments/precision-adc-examples/tree/main/devices/ads127l18/MSPM0_example

    快速查看 AM263P4、似乎只有通道 0 可以支持外设模式、因此可能无法实现。  我建议直接在 AM263P4 论坛上发布、以确认 OSPI(或 AM263P4 上的任何其他外设)是否支持多通道 SPI、并将每个通道配置为 3 线外设。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用