This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55EVM:原理图和/或更多详细信息

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF55EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1549264/adc32rf55evm-schematic-and-or-more-details

器件型号:ADC32RF55EVM


工具/软件:

大家好:  

就像雷周在这篇文章:

 ADC32RF54EVM:原理图 

我发现自己完全沉浸在 ADC32RF55EVM 周围的细节之中、通过原理图轻松为自己解答。 如果您以前使用过 PC、产品页面上的手册就没有用了、因为 TI 软件非常简单、而且页面上没有任何类型的原理图或光绘文件。 如果手册更详细的话,我可以用后者来处理。

为了能够确定在我们项目的试验阶段购买这些 EVM 中的多个是否有任何意义、我需要知道信号最终在 FMC 连接器上的放置位置,有多少输入,使用什么平衡 — 非平衡变压器,它们的连接方式,路由方式等 由于我们需要使用非常特定的主机系统(幸运的是,FMC 互连,但并非所有位置都有)以实现非常特定的目的。

很遗憾、Chase W 在上面的帖子中的链接不再有效(“Could not find shared item. 您访问的页面已被删除或删除,或者您访问的页面已被删除或删除。 包括最终的?|、不包括:相同的结果。

有人可以帮助吗?

在我们遇到这种情况时、TI 员工是否会在内部偷窃、他们可能会发现、对于在特定系统上工作的工程师来说、该平台的可用性受到公开文档或登录墙后面文档缺乏的阻碍。

在我告诉他们我有了可以使用的 TI 账户之前、我的同事已经准备好了自己去别处使用、因为验证此选项太麻烦了、只需阅读手册和图片就行了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    这些设计文件已经发布在网站上。 请在此处的“订购和开始开发“部分下找到这些产品。  https://www.ti.com/tool/ADC32RF55EVM#order-start-development 

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是这样一个沙丘!

    我检查了文档部分 3 次,并阅读了该部分,但不知何故,名称/编号没有让我注意到这些是设计文件。

    我收回我所有的问题和主张,并恳求所有的集体宽恕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    别担心罗伯特。 如果您有任何其他问题、请告诉我、我可以帮您解决。

    谢谢