This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204:上电时输出至编程电压

Guru**** 2694645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1549147/dac63204-output-to-a-programmed-voltage-upon-power-up

器件型号:DAC63204


工具/软件:

默认情况下、此 DAC 上电至高阻态。  是否可以对该 DAC 进行编程、使其上电至输出+2.0V 、而不是高阻态?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:  

    是的。 配置寄存器以获取 2V 输出、然后触发 NVM 写入命令。 这些设置将在下次上电时默认加载、并且输出将变为 2V。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯