This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:简单的两线测量

Guru**** 2930960 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27523, ADS1261EVM, UCC27524, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1544771/ads1261evm-simple-two-wire-measurement

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件: UCC27524、UCC27523、 ADS1261

工具/软件:

我尝试进行非常简单的 2 线测量。 AIN0 和 AINCOM 之间有一个 1k Ω 电阻、未进行额外连接。

我在控制台中执行以下设置(主要是 GUI 寄存器映射窗口,不会更改这些设置,因此我在控制台中运行这些设置)

// 1) REF
//   REFENB=0 (禁用内部 2.5V ref、使用 5V)
//   RMUXP=INT 基准 P
//   RMUXN=INT 基准 N
WREG 06 00


// 2) INPMUX
//   MUXP=AIN0
//   MUXN=AINCOM
WREG 11 10.

// 3) PGA_GAIN
//   PGA_GAIN=1V/V(默认值)
WREG 10 00

// 4) MODE0
//   过滤器= SINC4
//   DR=100SPS
WREG 02 3B


// 5) MODE1
//   CHOP:正常模式
//   CONVRT=Pulse(单次触发)模式

//延迟 17.8ms
WREG 03 一维

// 6) IMAG
//   IMAG1= 1000µA
WREG 0E 06

//7 IMUX)
//   IMUX1=AIN0
WREG 0D F0


然后在控制台上运行 RDATA 命令、就会得到 0x00F5B4

即 0.037491322 伏。
这意味着对于我的 1mA 电流、它是 37.5 Ω。 AIN0 和 AINCOM 之间连接的电阻不是 1k Ω



我有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Yukio、á lez

    您打开了 VBIAS 吗? 我没有看到。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么需要启用 Vbias?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Yukio、á lez

    正如您可以从以下数据表中看到的状态、它可以将输入偏置到内部 PGA 的 1/2 Vs ((AVDD + AVSS)/ 2)。

    9.3.4 电平转换电压 (VBIAS)

    • 该电压的目的是将浮动传感器的信号电平转换到 ADC 的输入范围内。 隔离式热电偶和压电式传感器是适用于连接电平转换电压的传感器示例。 对于这些传感器、将负极引线连接到 AINCOM 引脚并启用电平转换电压。

    我建议你试试。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这解决了问题。

    我还在尝试使用交流交换模式。 我可以看到方波及我的 ADC 数据、但在 Vpp 方面看不到任何差异、我尝试了悬空和在那里连接电阻器。

    我的配置为:
    MUXP:AIN2
    MUXN:AIN3
    IMAG2:500uA
    IMAG1:500uA
    IMUX2:AIN3
    IMUX1:AIN2
    REFANB:禁用内部基准
    RMUXP:AVDD
    RMUXN:AVSS
    斩波:2 线交流激励模式
    CONVRT:连续模式
    延迟:50 μ s
    Dr:400SPS
    过滤器:FIR


    REST 寄存器默认设置。

    AIN2 和 AIN3 之间连接的 1K Ω 电阻。
    我可以看到 ADC 输出“方波“、但似乎没有在这些引脚之间注册任何连接的内容。

    我是否需要使用 ADS1261EVM 引脚 EXC_OUT-和 EXT_OUT+、或者这些引脚是否与 AIN2 和 AIN3 引脚互连?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的目的是尝试是否可以使用交流模式来测量阻抗。
    因此、我要通过电阻器输入交流电压、并测量其峰峰值电压。


    应该使用哪种模式、2 线交流激励模式或 4 线交流激励模式?
    是否需要 GPIO_CON[1]和 GPIO_CON[2]等 GPIO 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Yukio、á lez

    您需要  在 ADS1261EVM 上使用 EXC+和 EXC-输出进行交流激励。 默认情况下、A4 和 A5 通过 EVM 板上的 U1、UCC27524 来控制 EXC+和 EXC-、请参阅下面的原理图。

      如果您安装并更换了 UCC27524 或 UCC27523、还需要将这些引脚设置为 GPIO 以控制它。

    我强烈建议您查看 ADS1261EVM 用户指南 和应用手册中的详细信息: 使用交流激励模式降低电桥测量失调电压和温漂(修订版 A)

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    启用 EXC+和 EXC*需要打开哪些实际寄存器值?
    尤其是哪些 GPIO 寄存器? GPIO_CON[X]?

    是否可以将此讨论通过电子邮件发送?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加藤幸夫:

    您能否提供如何连接系统的图片? 高分辨率图片最好显示传感器(电阻器)和 ADC 的所有接线连接。

    关于寄存器设置:所提供的图像 Dale 中的脚注告诉您要执行的操作(启用 ACX1 和 ACX2 GPIO)。 这些是 ADS1261 上的 GPIO2 和 GPIO3、它们分别连接到 AIN4 和 AIN5

    您应将这些 GPIO 连接到适当的模拟输入、并将其设置为 MODE2 寄存器中的输出

    -布莱恩