This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:处理未使用的输入

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1548363/ads1235-handling-unused-input

器件型号:ADS1235


工具/软件:

您好、支持 TAM 所有。

数据表建议将未使用的输入连接到 AVDD 或 AVDD/2、但如果它们连接到 GND、漏电流是否会如数据表中所述增加?
您能否从技术角度解释一下泄漏电流为什么会增加?
我的客户在未实现数据表的建议的情况下将未使用的输入连接到 GND、并想确定是否需要纠正此问题。

此致、

DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Daisuke Higa、

    是的、如果将输入端接地、漏电流会增加。 这是因为 FET 用于创建多路复用器、从基本层面上讲、传递更接近接地的信号的 FET 关断状态泄漏高于用于传递更接近 AVDD 的信号的 FET 的泄漏。

    出于狂想、我认为这种增加的漏电流可能比数据表中显示的输入电流规格低 2-4 倍。 但再说一次、这只是一个猜测

    我建议遵循数据表中的建议

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan-san

    感谢您的及时回复。

    您的回答对我很有帮助。

    谢谢。

    BR

    DH  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Daisuke Higa、

    不用客气

    -布莱恩