This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32EVM:AFE58JD32EVM 和 AMP;TSW14J50

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32EVM, AFE58JD32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1547528/afe58jd32evm-afe58jd32evm-tsw14j50

器件型号:AFE58JD32EVM
主题中讨论的其他器件: AFE58JD32

工具/软件:

我尝试使用 TSW14J50 与 AFE58JD32EVM 进行通信。

但是、在 HSDC Pro 中、我在下拉菜单中找不到用于更新 TSW14J50 固件的选项“AFE58JD32EVM"。“。

我使用的是 HSDC Pro v5.3。 在之前的一个主题中、一个人有一个相同的问题、他们通过改用 HSDCPro 4.7 版解决了这个问题。 但是、在 TI 网站上、我只能使用版本 5.3(请参阅随附的图片)。 在哪里可以找到该软件的早期版本?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、 C:\Program Files (x86)\ADC\High Texas Instruments Data Converter Pro\14J50 Details\ADC files 已包含文件 AFE58JD32.ini  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于正在通过电子邮件进行通信、我正在关闭此主题。