This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX08D:如何在 4A 模式下使用脉冲发生器?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TX08D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1544485/tx08d-how-to-use-the-pulser-in-4a-mode

部件号:TX08D


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在探索如何使用 TX08D 脉冲发生器生成一系列高频波形(≥30MHz)。 我知道驱动电流是增加脉冲发生器带宽的关键参数、但我不清楚如何在 2A 和 4A 驱动模式之间切换。

本文档提到 LVL_PER 电平位按如下方式配置输出:“4A 驱动直至 AVDDP_HV_B 电压电平、2A 驱动从 AVDDP_HV_B 驱动至 AVDDP_HV_A 电平。“ 是否以这种方式实现 4A 模式?

令人困惑的是、我希望 4A 模式能够持续接合同一侧的两个晶体管、而不是使用这种相位转换方法。 您能否说明电流驱动模式开关的工作原理、以及转换阶段与实现预期的峰值驱动电流之间的关系?

此致、

高峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对延迟响应表示歉意。 您对 4A 模式操作的理解是正确的、其中 A 侧和 B 侧脉冲发生器一起接通以提供所需的电流。 仅当 A 侧和 B 侧电源保持不变时、此选项才有效。 如果电源保持不同、假设 A 侧大于 B 侧电源、则 4A 驱动将仅在 B 侧电源电平之前可用。 在剩余时间(A 和 B 电源之间的差异)内、器件将处于 2A 模式。  

    谢谢。此致

    Savyan