This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7516:未使用的 1~16 Ω 引脚

Guru**** 2654535 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1548302/tx7516-unused-rx_1-16-pins

器件型号:TX7516


工具/软件:

您好:

我的客户正在使用 TX7516 设计其原型、并有疑问。
它们不使用 RX_1~RX_16 引脚。 在这种情况下、是否可以将这些引脚仅保持开路?
您能告诉我如何终止它们吗?

此致、
小畑聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些是器件处于接收模式时连接 T/R 开关的引脚。 当您说客户不在使用这些引脚时、这是否意味着只需要传输? 如果有、则可以将这些引脚保持悬空。

    谢谢。此致

    Savyan