This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830:DAC8830 的 AGND 和 DGND 连接

Guru**** 2608565 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1547144/dac8830-agnd-and-dgnd-connection-of-dac8830

器件型号:DAC8830


工具/软件:

您好 TI 专家

我正在使用 DAC8830 设计 PCB。  应该如何处理 AGND 和 DGND?

准备单独的 GND 平面。
2.使用接地平面进行连接。 (一个完全共同的理由)

 DAC/ADC 的接地平面句柄有哪些指导原则?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:  

    建议使用选项 1、将 AGND 和 DGND 连接在靠近器件的某个点。 两个接地端之间的差分电压需要小于 300mV。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jones

    设计的 PCB 中 DGND  AGND 某个点通过磁珠接地、但不 靠近器件。 如果 AGND 和 DGND 在靠近器件的某个点连接在一起、则有 2 个公共接地点 。  它是否导致 接地环路出现问题?

    此致、

    Licunxu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:  

    揭秘之混合信号系统的接地、第 2 部分

    揭秘之混合信号系统的接地、第 1 部分

    这些文章是一个很好的资源。 如果由于系统需要分离平面而使用分离的模拟和数字平面、则最好在靠近需要跨越两个平面(例如 DAC 的 AGND 和 DGND 引脚)的任何布线的位置进行连接。 看起来情况并非如此、您最终会看到接地环路。  

    更好的方法是使用一个经过分区的平面、将模拟和数字布线保持分离、而无需实际使用单独的平面:

    DAC 数字电流将非常低、在这种情况下、您可以通过将 AGND 和 DGND 引脚短接在一起并将两者连接到模拟平面来解决。 确保在靠近器件的 DVDD 引脚上装有适当的去耦电容器、以避免出现任何数字瞬变:

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jones

    感谢您的答复。

    此致、

    Licunxu