This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:使用电压基准方法代替恒流源方法的影响是什么。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1548445/ads124s06-what-is-the-effect-of-using-voltage-reference-method-in-place-of-constant-current-source-method

器件型号:ADS124S06


工具/软件:

使用电压基准法代替恒流源法的效果是什么。我使用 0.1 度的精度,检查电路,并建议可能的情况和其他建议和修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish Kumar Singh:

    我不确定如果使用 2 线 RTD、您会看到很大的差异、它们的精度不是很好、但您仍然无法考虑引线电阻。

    也无需将 ADC 内部基准从 REFOUT 路由到 REFP。 只需将 ADC 基准源设置为内部基准、它的作用相同

    另请注意、SCLK 必须处于空闲状态低电平 (SPI 模式= 01)、因此该引脚上不应有上拉电阻器

    关于恒流激励和恒压激励之间的差异、请查看以下幻灯片

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道、我正在使用电压基准作为输入、并将其与 RTD 处接收到的电压进行比较、然后将此差值转换为 ADC 计数。在恒流源中、输出不依赖于 I CONSTANT、而在电压基准方法中、输出不依赖于 VVref。因此、为什么电压基准方法不是测量 RTD 电阻的良好做法。请举例回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想解释一下我的应用:  

    1.我需要 1.2 度的绝对精度。

    需要两个 RTD 的差分精度为 0.1 度。

    我使用的 Rref 0f 4.7k Ω、容差为 0.01%、温度系数为 5ppm、工作范围为 3 度至 90 度。

    I 我的 RTD 电阻的最大值和最小值为 1000 欧姆至 1400 欧姆。对于此应用、要实现这种精度。建议使用正确的架构。

    我的方法对于达到此精度是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish Kumar Singh:

    您可以使用此工具帮助使用 ADS124S06: https://www.ti.com/tool/download/ADC-RTD-CONFIG-CALC 估算 RTD 测量系统的精度

    请注意、该工具不会考虑 RTD 本身的误差/精度。 此外、该工具 仅考虑恒流偏置、而不考虑电压偏置

    -布莱恩