This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ800:配置问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1548103/adc12qj800-configuration-issue

器件型号:ADC12QJ800


工具/软件:

您好、

我们正在使用该工具为器件配置:

83.968MHz 差分输入时钟、

671.744MHz 采样时钟、

JMODE 4、

11083.766Mbps 串行通道速率。

TRIGOUT 为串行速率/64 = 173.184MHz

下面是我们从该工具获得的文件。

我们难以成功对其进行编程。 其中的一部分被编程、PLLREFLO 输出正确的信号、并且我们可以读回寄存器。 但 TRIGOUT 频率错误。

是否有办法可以验证需要写入寄存器的序列、包括延迟?

我们已启用将日志发送到文件、但无法找到工具发送日志文件的位置。

 

0x00 0xB0
0x02 0x00
0x10 0x00
0x29 0x80
0x2A 0x00
0x30 0x00
0x31 0xA0
0x37 0x4B
0x3B 0x00
0x3C 0x01
0x3D 0x0A
0x3e 0x08
0x3F 0x4A
0x48 0x00
0x50 0x00
0x57 0x82
0x58 0x89
0x59 0x00
0x5C 0x00
0x5D 0x41
0x61 0x01
0x62 0x01
0x65 0x01
0x68 0x61
0x6B 0x00
0x6C 0x01
0x6E 0x88
0x7A 0x00
0x7C 0x00
0x7E 0x00
0x7f 0x00
0x80 0x00
0x81 0x00
0x9D 0x01
0x160 0x00
0x200 0x01
0x201 0x04
0x202 0x1F
0x203 0x01
0x204 0x01
0x205 0x04
0x206 0x00
0x207 0x00
0x208 0x00
0x209 0x03
0x20F 0x00
0x210 0x00
0x211 0xF2
0x213 0x0F
0x270 0x00
0x29A 0x0F
0x29B 0x04
0x29C 0x1B
0x2C1 0x1F
0x2C2 0x7F
0x2C4 0x00
0x330 0x00
0x331 0x00
0x332 0x00
0x333 0x00
0x334 0x00
0x335 0x00
0x336 0x00
0x337 0x00
0x338 0x00
0x339 0x00
0x33A 0x00
0x33B 0x00
0x33C 0x00
0x33D 0x00
0x33E 0x00
0x33F 0x00
0x360 0x00
0x361 0x00
0x362 0x00
0x363 0x00
0x364 0x00
0x365 0x00
0x366 0x00
0x367 0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    看起来您正在转储 ADC 的寄存器映射、而不是执行编程序列。 为了正确启动 ADC、需遵循一些特定序列。 要从 ADC GUI 导出这些内容、请首先将 ADC 配置为所需模式、这是您已经在做的事情。 现在、在 GUI 中双击左下角、将弹出一个新窗口、显示 ADC 的确切编程序列。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric