This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1548848/ads131m08-ads131m08

器件型号:ADS131M08


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我 在设计中使用 ADS131M08、它接收到 0.6V 至 2.4V 的输入模拟电压、中心电压为 1.4V 左右。  

但 ADS131M08 提到基准电压为 1.25V、该电压由器件内部提供。

我是否可以将 2.5V 的外部基准连接 到基准引脚以获得高达 2.5V 的输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhanu Priya M:

    ADS131M08 上的基准输入应限制为 1.1V~1.3V、典型 Vref 为 1.25V。 请参阅 数据表中的第 6.3 节“建议运行条件 (ROC)“。 如果需要高 Vref 和宽输入范围、 可考虑使用 ADS131E08。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhanu Priya:

    以下是一些额外的评论。
    正如 Dale 提到的、ADS131M08 的外部基准电压范围限制为 1.1V 至 1.3V。
    但是、如果您可以将负模拟输入连接到 1.4V、则正输入可能会在 0.6V 和 2.4V 之间摆动。 然后、您将测量–0.8V 至+1V 范围内的差分信号 (V_INP - V_INN)。 这可以使用内部 VREF 进行测量。

    此致、
    Joachim Wuerker