This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61416:查询建立时间(最大值)

Guru**** 2839850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1549415/dac61416-inquiry-about-settling-time-max-values



在数据表中、我只找到了±10V 输出范围的典型稳定时间值 (12 μs)。 但是、没有关于最大稳定时间值的信息。 此外、我找不到±2.5V 和±5V 输出范围的任何稳定时间值(典型值或最大值)。

您能否提供以下输出范围的最大稳定时间值?

  • ±2.5V
  • ±5V
  • ±10V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有最大稳定时间值的表征数据。 在这里、我只能使用数据表中所述的±10V 跨度的典型数值。

    现在出现 ±2.5V 和±5V 典型稳定数字时、由于稳定具有两个主要组成部分:压摆率和最终稳定、因此该稳定值将小于 12μs。 而对于较低的电压跨度、压摆时间也会较短。

    请参考其中一款较新的器件 DAC81404

    谢谢、
    Sanjay